This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:添加外部库

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612994/ccs-adding-external-library

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我有点困惑、请告诉我:
将外部静态库与 CCS 7 (非早期版本)配合使用时、具体需要执行哪些步骤?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 user="Moud Jadaan"]将外部静态库与 CCS 7 (不是以前的版本)一起使用时,需要执行哪些确切的步骤?

    将库显式添加到项目中、就像源文件一样

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Projects_and_Build_Handbook_for_CCS#Adding_or_linking_source_files_and_folders_to_project

    在工程编译选项中为其添加名称和搜索路径:

    谢谢

    Ki