This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:SC_ERR_PATH_Broken 与 XDS100C3和 TMS320C6657配合使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612904/ccs-tms320c6657-sc_err_path_broken-with-xds100c3-and-tms320c6657

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 XDS100V3连接到 TMS320C6657、当我单击测试连接时、会显示:

Doed、这意味着我的 DSP 已损坏?  还是我的 XDS100V3损坏了?

这让我感到困扰了好几天,希望有人能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定要将 XDS100v3与电路板一起使用? 我提出问题的原因是 C6657 EVM 板附带 XDS100v1 (连接器 USB1)或带有 XDS200的夹层卡(主卡顶部电路板上的连接器 J1)。

    此外、在同一 EVM 中、如果您安装了夹层卡、则不能使用 XDS100v1、而是使用 XDS200并在 CCS 中选择连接"Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe"。

    我确实在使用 XDS100v3、然后确保将"转换器使用情况"设置为使用1149.1、模拟 XDS100v2。

    我 在这里用适配器测试了 Olimex 的 XDS100v3、效果很好。

    此致、

    拉斐尔