This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049M:我们可以使用 CCS 6.2来调试 TMS320F280049吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612889/ccs-tms320f280049m-can-we-use-ccs-6-2-to-debug-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049M
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的客户将 CCS6.2用于旧项目。 现在、他们将调试 TMS320F280049。

我们是否应该仅升级编译器以支持280049? 还是必须安装最新的 CCS? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我相信您需要 CCSv7.x 来支持 F280049。 因此、我将安装最新的 CCS 版本(7.2.0)。

    谢谢
    Ki