This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:H.264演示坏路径错误消息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612735/ccs-tms320c6657-h-264-demo-bad-path-error-message

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在按照用户指南在 Code Composer Studio 5中运行 H.264解码器软件的演示程序、并且我在构建项目时遇到了问题。 据我所知、我很好地遵循了该指南。 但是、会弹出两条错误消息:

资源路径位置类型

在路径中找不到程序"C:/ti/bios_6_33_06_50C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake

资源路径位置类型

在路径中找不到程序"C:/ti/bios_6_46_05_55C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake

附加的 CCS 软件文件夹存储在"C:/ti/"中、因此"C:/ti/bios_6_33_06_50 "确实存在、并且"C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake "也存在(I double checked)。 错误中提到的文件路径对我来说没有意义、因为它们似乎组合了我刚才提到的两个文件路径。

我正在使用的用户指南告诉我下载 SYS/BIOS 版本6.33.06.50、但是我在同一文件夹中有几个其他 SYS/BIOS 版本。 从同一文件夹中删除其它 SYS/BIOS 文件夹不会影响错误消息。 其他文件夹是否尝试调用不同的 SYS/BIOS 版本?

如果有人帮助我解决此错误、我将不胜感激。

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Joseph Kadifa]Program "C:/ti/bios_6_33_06_50C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake "未在路径中找到

    您能否在项目中选中以下选项:

    请注意、您需要通过对话框左下角的选项显示高级设置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以在尝试构建时从构建控制台发布完整输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和误差输出:

    ****为项目 TestAppDecoder 构建配置调试****

    C:\ti\ccsv5\utils\bin.gmake -k all

    C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake:选项无效-- O

    用法:gmake [选项][目标]...

    选项:

     由于                 兼容性、-b、-m 被忽略。

     -B-----始终      -无条件制造所有目标。

     -C 目录、--directory=directory

                             在执行任何操作之前更改为目录。

     d                     打印大量调试信息。

     --debug[=flags]        打印各种类型的调试信息。

     -e、--environmente-overrides

                             环境变量会覆盖 makefile。

     -f file、--file=file、--makefile=file

                             将文件读取为 makefile。

     -h、--help             打印此消息并退出。

     -i、--ignore-errors    从命令中忽略错误。

     -i 目录,--include-dir=directory

                             包含的 makefile 的搜索目录。

     -j [N]、--jobs[=N]     一次允许 N 个作业;无限作业,无参数。

     -k、-keep-keep-ing       、when some targets can't be made。

     -l [N]、--load-average[=N]、--max-load[=N]

                             除非负载低于 N、否则不要启动多个作业

     -L、--check-symlink-times  在 symlink 和 target 之间使用最新的 mtime。

     -n、--Just-print、--Dry-run、--recon

                             实际上不运行任何命令;只需打印它们。

     o file、--old-file=file、--sep-old=file

                             认为文件非常旧、不要重新生成它。

     -p、--print-data-base  Print make 的内部数据库。

     -q、--question         Run no 命令;exit 状态显示是否为最新。

     -r、--no-builtin-rules 禁用内置隐式规则。

     -R、--no-builtin-variables 禁用内置变量设置。

     -s、--silent、--quiet  不要回显命令。

     -S、--no-keep-outing、--stop

                             关闭-K

     -t、--touch            触摸目标,而不是重新制作目标。

     -v、--version          打印 make 和 exit 的版本号。

     w、--print-directory  打印当前目录。

     --no-print-directory   关闭-w,即使它是隐式打开的。

     w file、--whit-if=file、--new-file=file、--sep-new=file

                             认为文件是无限新的。

     --warne-undefined 变量 在引用未定义变量时发出警告。

    该程序是为 Windows32构建的

    向报告错误

    gmake:***[build-1784455009]错误2.

    gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

    ****构建完成****

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道${BIOS_ROOT}是如何实现的。 将其卸下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    启用"Use default build command"复选框
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我已启用"Use default build command"复选框、但仍收到错误。 我将显示以下构建控制台的所有错误消息和完整输出:

    错误消息:
    说明资源路径位置类型
    gmake:***[Build-1784455009]错误2 TestAppDecoder C/C++ problem
    gmake:***[configPkg/compiler.opt]错误1 TestAppDecoder C/C++ problem
    gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。 TestAppDecoder C/C++ Problem
    在路径 TestAppDecoder C/C++ problem 中找不到程序"C:/ti/bios_6_33_06_50C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake


    最大输出:
    ****为项目 TestAppDecoder 构建配置调试****
    C:\ti\ccsv5\utils\bin.gmake -k all
    C:/ti/ccsv5/utils/bin/gmake:选项无效-- O
    用法:gmake [选项][目标]...
    选项:
    -b、-m因兼容性而忽略。
    -B、--always-make无条件设定所有目标。
    -C 目录、--directory=directory
    在执行任何操作之前更改为目录。
    D打印大量调试信息。
    --debug[=flags]打印各种类型的调试信息。
    -e、--environmente-overrides
    环境变量会覆盖 makefile。
    -f file、--file=file、--makefile=file
    将文件读取为 makefile。
    -h、--help打印此消息并退出。
    -i、--ignore-errors忽略命令中的错误。
    -i 目录,--include-dir=directory
    包含的 makefile 的搜索目录。
    -j [N]、--jobs[=N]一次允许 N 个作业;无限作业、无参数。
    -k、-keep-outing在无法实现某些目标时继续进行。
    -l [N]、--load-average[=N]、--max-load[=N]
    除非负载低于 N、否则不要启动多个作业
    -L、--check-symlink-times 在 symlink 和 target 之间使用最新的 mtime。
    -n、--Just-print、--Dry-run、--recon
    实际上不运行任何命令;只需打印它们。
    o file、--old-file=file、--sep-old=file
    认为文件非常旧、不要重新生成它。
    -p、--print-data-basePrint make 的内部数据库。
    -q、--question不运行命令;退出状态显示是否为最新。
    -r、--no-builtin-rules禁用内置隐式规则。
    -R、--no-builtin-variables 禁用内置变量设置。
    -s、--silent、--quiet不要回显命令。
    -S、--no-keep-outing、--stop
    关闭-K
    -t、--touch轻触目标、而不是重新创建目标。
    -v、-version打印 make 和 exit 的版本号。
    w、--print-directory打印当前目录。
    --no-print-directory关闭-w,即使它是隐式打开的。
    w file、--whit-if=file、--new-file=file、--sep-new=file
    认为文件是无限新的。
    --warne-undefined 变量在引用未定义变量时发出警告。
    该程序是为 Windows32构建的
    向报告错误
    gmake:***[build-1784455009]错误2.
    gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。
    ****构建完成****

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供一个指向您为构建此项目而关注的文档的链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../H264_5F00_Decoder_5F00_C6678_5F00_UserGuide-_2800_1_2900_.pdf

    此过程在第2章中从第24页开始。