工具/软件:TI C/C++编译器
我熟悉 TI 微控制器中的寄存器通常是如何设置的。 我想我可能知道下面的代码中发生了什么、但我不确定我是否完全理解 以下 C 代码、这些代码似乎是根据 GPIO 寄存器设置结构的。 具体而言、在定义结构体和联合体时、我不确定我是否在标准 C 中看到 了后跟数字的冒号表示法。
STRUT GPDGMUX1_BITS{ //位说明
UINT16 GPIO96:2; // 1:0定义 GPIO96的管脚复用选择
UINT16 GPIO97:2; // 3:2定义了 GPIO97的引脚复用选择
UINT16 GPIO98:2; // 5:4定义了 GPIO98的引脚复用选择
UINT16 GPIO99:2; // 7:6定义了 GPIO99的引脚复用选择
UINT16 GPIO100:2; // 9:8定义了 GPIO100的引脚复用选择
UINT16 GPIO101:2; // 11:10定义 GPIO101的引脚复用选择
UINT16 GPIO102:2; // 13:12定义了 GPIO102的引脚复用选择
UINT16 GPIO103:2; // 15:14定义了 GPIO103的引脚复用选择
UINT16 GPIO104:2; // 17:16定义了 GPIO104的引脚复用选择
UINT16 GPIO105:2; // 19:18定义了 GPIO105的引脚复用选择
UINT16 GPIO106:2; // 21:20定义 GPIO106的引脚复用选择
UINT16 GPIO107:2; // 23:22定义了 GPIO107的引脚复用选择
UINT16 GPIO108:2; // 25:24定义了 GPIO108的引脚复用选择
UINT16 GPIO109:2; // 27:26定义了 GPIO109的引脚复用选择
UINT16 GPIO110:2; // 29:28定义了 GPIO110的引脚复用选择
UINT16 GPIO111:2; // 31:30定义了 GPIO111的引脚复用选择
};
UNION GPDGMUX1_REG{
uint32 all;
STRUT GPDGMUX1_BITS ;
};