This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:索引器未在 CCS 7.2.0.00013上运行

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612690/ccs-indexer-is-not-running-on-ccs-7-2-0-00013

工具/软件:Code Composer Studio

我现在重新安装了两次、它保持不变。

我无法转到声明、引用甚至文本搜索、在整个工作区和项目中根本不起作用。

我可以做什么

Win10 x64

CCS 7.2.0.00013

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了、我已检查索引器是否已激活并重建索引。 这需要的时间远远不到一秒。 受影响的是所有示例项目、无论电路板是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    您根本没有获得任何索引器功能吗? CRTL+Space 是否不会为您提供任何自动完成选项?

    您是否尝试使用新的干净工作区文件夹?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    感谢您的快速回答
    我没有任何索引器功能、我重新安装了 CSS、创建了新的工作区、并为 TI-RTOS 下载了新的 PWM 示例项目
    当我重新索引时、索引器会闪烁不足一秒、显示的最后一个百分比为17%、然后无任何内容、无错误消息、保存更改时不重新索引、只是死机

    我有一个更新的 CCS 版本10 7.2.0.00013?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、7.2.0.00013是当前最新版本。 我使用的是该版本、分度器工作正常。 我将使用类似的 TI-RTOS 项目尝试它、看看我是否遇到任何问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍等、使用新工作区并下载样例项目、然后重新索引即可解决问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 感谢您的更新。 必须是旧工作区元数据的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过工作区、项目或文件搜索纯文本的效果仍然不能正常使用文档中的 Ctrl-f