This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-2PHILPFC:从 controlSUITE 导入的未解析符号

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612417/ccs-tidm-2philpfc-unresolved-symbols-importing-from-controlsuite

器件型号:TIDM-2PHILPFC
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WAREpowerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v7.1

我正在 CCS 内从 controlSUITE 导入两相 ILPFC 项目。

编译时会出现未解析的符号错误。 "未解析的符号_CNTRL_2P2Z_Coef2...等"

我已从 CCS 和 C2000Ware 中安装了 C2000编译器软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mathew Morrow"]我正在 从 CCS 内的 controlSUITE 中导入两相 ILPFC 项目。[/quot]

    您能否在 controlSUITE 中提供项目的确切位置/目录、以便我们可以尝试导入和构建相同的项目、以确认问题在我们的末尾是否可重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位置是  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\ILPFC_v1.3\IL_PFC_F28035_powerSUITE

    我将直接从 CCS 内的 controlSUITE 导入项目。

    controlSUITE 单机版不允许我导入、并告诉我从 CCS controlSUITE 中执行导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 7.1中构建此项目时没有错误。 您能否尝试将其导入到新的工作区中、看看这是否有帮助?  

    我要连接我的构建的构建输出、您可以使用它与您的进行比较、以查看差异是否存在/在哪里。

    e2e.ti.com/.../build.log