This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:如果要将文件移动到工程中的新目录、如何更改"移动资源"搜索选项? 我是否可以包括"代码位置"环境变量?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612172/ccs-codecomposer-if-i-want-to-move-a-file-to-a-new-directory-in-a-project-how-do-i-changes-the-move-resources-search-options-can-i-include-the-code-location-environmental-variable

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

Doi 如何改变这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将资源移动到工作区中的另一个位置、例如从一个项目移动到另一个项目或将资源移动到同一项目中的文件夹。  该对话框只允许您选择要将其移动到的目录。 我认为它不支持任何环境变量。  

    在此示例中、您具体希望做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要将头文件和源文件移动到要编译工程的正确位置。 我无法

    谢谢

    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望在该项目结构内将其移动到哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要将.h (头文件)移动到应用目录中的 include 目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "Includes"目录是否实际存在于应用程序目录中? 我在"Project Explorer"视图或"移动资源"对话框中看不到。 如果没有、您需要先创建它、然后才能将资源移入其中。