This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:如何为 Blackhawk USB560V2安装驱动程序?

Guru**** 2523990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612148/ccs-tms320f28069m-how-to-install-driver-for-blackhawk-usb560v2

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在测试我们自己的逆变器板。 我已经在 TMDSHVMTRINSPIN 上测试了我的软件。  

下周我将测试我们自己的电路板。 因此我需要 JTAG 仿真器。

我有 Blackhawk USB560V2、我对为 USB560V2安装驱动程序和配置 CCS 有点困惑。

能否告诉我如何安装驱动程序和配置 CCS?

提前感谢。

此致、

BaeYoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BaeYoung:

    Blackhawk 驱动程序随 CCS 安装程序一起提供。 运行 CCS 安装程序时、您可以选择安装 Blackhawk 驱动程序:

    如果您已经安装了 CCS、但未选择该选项、则可以重新运行安装程序并选择现有安装作为位置。 安装程序将检测现有安装、并提供添加第一次安装时丢失的组件的选项。

    安装后、CCS 中将提供所有支持的 Blackhawk 调试探针。


    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    李先生

    感谢您的快速回答。 按照您的建议、我使用 CCS 安装程序成功安装了软件。

    现在、我使用的是最新版本的 CCS 7.2.00013。

    不过、我还有一条关于将 Blackhawk USB560 v2 System Tracer 连接到 TMDSHVMTRINSPIN 的提示。

    安装后、我打开了工程的属性:

    Blackhawk 有多种选择:

    如您所见、USB560 v2没有项目。 我尝试了 Blackhawk 的所有项目,但未能验证连接。

    我弄错了吗?

    在测试我自己的硬件之前、我使用 TI 的评估模块检查了 Blackhawk USB560v2。

    我正在使用高压电机控制套件 TMDSHVMTRINSPIN 来检查与 Blackhawk USB560 v2的连接。

    如您所知、此套件具有控制卡及其自己的 JTAG 连接。

    我禁用了控制卡的 JTAG 连接并启用了外部 JTAG 仿真器选项、即 Blackhawk USB560 v2。

    为了启用外部 JTAG 仿真器、我为[M3]-J5和[Main] J9放置了一个跳线。

    我在验证期间得到以下错误。

    ===================================

    [开始]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Youn\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
       TI\3\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序'bh560v2u.out'。
    加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccsv7\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC
    库构建日期为"2017年23日"。
    库构建时间为'18:35:20'。
    库软件包版本为'6.0.628.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。

    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-180'(0xffff4c)。
    标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

    说明如下:
    控制器检测到目标功率损耗。
    用户必须为目标打开或连接电源。

    [结束]

    ===================================

    我还更改了 TMDSHVMTRINSPIN F280609M 控制卡的一些开关设置。

    我将 SW3位置1传感器设置为 ON 和 OFF。 SW3位置1开关的哪个连接正确?

    我尝试了 Blackhawk 560的所有选项、并发现 "Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator"是最棒的。

    对于其他选项、我遇到以下错误:

    ===================================

    [开始]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\Youn\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
       TI\3\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序'bh560usb.out'。
    无法打开 I/O 连接(\.\bh560usb0)

    软打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

    说明如下:
    尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

    [结束]

    ================================================================

    我缺少什么? 我需要你的帮助。

    非常感谢。

    此致、

    BaeYoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、缺少项目属性中选项的图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TMDSHVMTRINSPIN 上测试了我的所有软件。

    我使用此高电压电机控制套件检查了 Blackhawk USB560 v2。

    实际上、此套件具有 Picocolo F28069M controlCARD、如下所示。

    我想我可以将 Blackhawk USB560 v2连接到此 controlCARD。

    在我检查了该 controlCARD 的原理图后、我发现 controlCARD 的 JTAG 单一未连接到 DIMM-100、

    这意味着 controlCARD 无法连接到 Blackhawk USB560v2。

    我将 USB560v2连接到[M3]-J2插座。 该插座未连接到 controlCARD。

    我是对的吗?

    如果我回答正确,[M3]J2,外部 JTAG 仿真器接口的用途是什么?

    对于 USB560 v2、Blackhawk 器件的最佳选择是什么?

    我很抱歉让你感到困惑。

    此致、

    BaeYoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BaeYoung:
    我对套件本身并不熟悉、无法为您提供满意的答案。 我建议在 C2000器件论坛或 instaspin 论坛中提问。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    e2e.ti.com/.../

    谢谢
    Ki