This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/launchxl-cc2650:在连接两个不同的 LAUNCHXL-CC2650的情况下进行调试

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612124/ccs-launchxl-cc2650-debugging-with-two-different-launchxl-cc2650-connected

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好

如果我有2个不同的 LAUNCHXL-CC2650通过2条不同的线路(COM5、COM7 e.g)连接到计算机、如何选择在 CCS 中上载代码和进行调试?

当我尝试它时、CCS 自行决定要调试的单元之一。

谢谢

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    您可以通过序列号来指定此值。 CC2650 LP 具有 XDS110调试探针。 请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Multi-Emulator_Debug_with_CCS

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    我已更改两个 LaunchXL 单元的序列号:

    并更新了 CCXML 文件:

    但是、调试器无法识别其中一个单元:

    这很奇怪、因为当我从 CCXML 文件测试连接时、它显示完全相反-它表示 debug probe_0有错误、而 debug probe_1良好:

    我错过了什么吗?

    谢谢
    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Amit Maoz/]

    但是、调试器无法识别其中一个单元:

    [/报价]

    选择第二个节点并尝试手动连接时会发生什么情况?