This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430处理器和其他处理器的 CCSV7 nstall 失败

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612281/ccs-ccsv7-nstall-fails-for-msp430-processors-and-others

工具/软件:Code Composer Studio

更新已损坏、因此尝试重新安装。  获取相同的错误消息列表。  提供加载日志的窗口也失败。  附加文件中的错误框、文本未剪切可拆分且可拆分的文本。 重新引导并重试也失败。  错误框表示二进制文件位于 c:/ti/ccsv7/installers.中  此目录为空 、我需要修复此问题、或者我不支持我的项目。 安装错误文件之前还附加了日志

e2e.ti.com/.../03402.install_5F00_logs.zip

e2e.ti.com/.../Installerror.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除整个 ccsv7目录并再次尝试重新安装最新的安装包。  这起作用了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    很高兴听到您让它正常工作。 查看日志、发现这很奇怪。 最后有一个验证步骤、它在许多功能中都失败了。 比如在安装过程中损坏的东西。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里遇到了同样的问题。 这不仅仅是他的设置。 首先、更新失败、然后我尝试了完整的安装程序、也失败了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olli、

    我需要完全删除 ti\ccsv7目录并开始清理。  然后它毫无问题地工作了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我已经擦除了38、000个奇数文件、现在安装程序正在执行这些操作。 我只是想说这不是一个孤立的事件。 我只安装了 MSP430位、因此问题至少出现在那里。 具有讽刺意味的是、TI 错误报告工具也失败了...