This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv7许可证

Guru**** 2590290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612615/ccs-ccsv7-license

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

一位教授问:

"请告诉我6.1许可证是否可以与新的7.2一起使用? 我们希望在实验室中更新软件。 但我们非常重视许可、这样一切都符合您的要求。 "

我告诉他、CCSv7是免费软件、可在 TI 网站上找到。

然后、现在他问道、

"是-我阅读了它:旧版本的免费许可证

随着 CCSv7的发布、以前的所有 v4、v5和 v6版本都是免费的。 只需将旧版本的许可证文件解压缩并复制到 /ccs_base/DebugServer/license。 然后转至 Help -> Code Composer Studio Licensing Information、并将 CCS 指向此许可证文件。 重启 CCS。

但仍然不明白:CCS 是否完全免费? 顺便说一下:也在商业版中?

那么、旧的许可证文件是什么?

因此,我们有网络许可证... 我们没有实验室中所有计算机的文件。"

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、

    从 CCSv7开始、我们不再对 CCS 许可证收费。 这也适用于较旧的 CCSv4、CCSv5和 CCSv6。 对于 CCSv7、只需下载并安装即可。 您无需为 CCSv7设置许可证服务器。 它从不要求提供许可证文件。

    对于较旧版本、他们仍然需要许可证文件、因为这正是他们的设计方式。 为了实现这些版本的免费使用、我们在 CCS 下载站点上发布了一个许可证文件、您可以下载该文件并将其与之配合使用。


    此致、
    John