This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H22C:可以#39;t 使用 SEGGER J-Link 仿真器连接到目标器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, F28M35H22C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612394/ccs-f28m35h22c-can-t-connect-to-the-target-device-with-segger-j-link-emulator

器件型号:F28M35H22C
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我对 Code composer v. 7有疑问,根据 SEGGER 指令(https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/)程序进行更新后,如果要在目标配置中使用 Segger J-Link 仿真器,则没有目标设备列表。 因此无法选择要编程的任何器件。 如果您有任何经验并与我分享、我将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeed、

    在 C2000中、我们对该特定调试探针没有什么经验。  这并不意味着它不起作用、而只是意味着我们无法提供大量指导。  我将把您的帖子移至 Code Composer 论坛、因为他们可能能够提供有关如何使 CCS 安装与您的 Segger 仿真器连接的更好指导。

    但是、同时我建议您联系 Segger。  他们可能更有能力帮助您快速开始使用他们的产品。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28M35H22C 出现在 J-Link -支持的器件列表中。 但是、只有 Cortex-M3内核被列为受支持。

    问题是 不支持 F28M35H22C 中的 C28xx 内核。 在  目标配置文件中使用 CCS 7.2.0.00013和 SEGGER J-Link 支持(Windows) 6.16.7.0进行测试:

    1) 1)如果首先选择"Segger J-Link Emulator"的连接、则 F28M35H22C 不会出现在器件列表中。

    2) 2)如果器件已经是 F28M35H22C、并且连接更改为  "Segger J-Link Emulator"、则会出现以下错误:

    猜测需要 Segger 进行更新才能将 F28M35H22C 与 J-Link 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 SEGGER 仅为 ARM 内核提供调试支持。