This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS220 ISO 固件更新

Guru**** 2893610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611714/ccs-xds220-iso-firmware-update

主题中讨论的其他器件:AM1802

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用来自 Spectrum Digital 的 Spectrum Digital XDS220 ISO 调试探针、我们需要通过 USB 更新调试探针上的固件。

根据网站 processors.wiki.ti.com/.../XDS200中提供的程序

Step1转到安装该实用程序的目录:

C:\>CD C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds2xx
C:\>CD C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\spectd\xds2xx

当我们使用频谱数字时、我们的目录应该是第二个

Step2运行配置、以确保连接了 XDS200类调试器、并且安装了什么固件版本:
如果您有一个通过 USB 连接的 XDS200或 XDS220:
C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

当我们运行此配置文件时、它会列出调试器的以下属性
boardRev = 2
ipaddress = 0.0.0.0
ipconfig = DHCP
ipGateway = 0.0.0.0
ipNetmask = 0.0.0.0
productClass = XDS2XX
产品名称= XDS200
serilNum = 00-0E-99-03-9A-A1
swRev = 1.0.0.8
HostCPU = AM1802
emuCtrlType =位感叹号
extMemType = SDRAM
PortUSB =真
PortENET = false
PortWIFI = false
PortRS232 =错误
EnableUSBSerial = false
CurrentMeasure = false

已手动验证 MAC ID

Step3以如下所示的确切顺序运行命令(批处理文件 update_xds2xx 以相反的顺序执行此操作、从而增加失败的机会):
C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 更新 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1008.bin
C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 程序 xds2xxu 0 xds200_CPLD v1008.xsvf
C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf boot xds2xxu 0

此处仅出现问题
因为我们仍在与频谱数字相关的目录中。
输入第一个命令时
xds2xx_conf 更新 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1008.bin

命令提示符显示"error:invalid or missing firmware"

我们分析了该文件夹并找到了 sd_xds220_iso_firmware_v1008文件
因此、我们将步骤3第一条命令中的文件名更改为 xds220_firmware_v1008.bin、但错误仍然存在

因此我们将目录更改为"C:\>CD C:\ti\ccsv6\ccs_base\con\uscif\xds2xx"、并尝试了所有步骤都能正常运行

我们的问题是、由于我们的调试器是 Spectrum Digital XDS220 ISO、我们需要从哪个目录更新固件
如果我们在与频谱数字相关的目录中工作、则会从步骤3中弹出错误镜像

提前感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的调试探针是 XDS220 ISO、则只能使用"specdi"子目录中显示的文件。 此外、根据 CCS 和 Spectrum Digital 组件的版本、您可能没有最新的固件文件。

    我改进了 XDS200页面上的指令、以便更好地适应 XDS220和 XDS220ISO 调试探针。 请检查此处的说明、看看说明是否更清晰。

    对于由此给您带来的不便、请深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafeal、

    说明现在看起来更清晰、感谢您的更新。

    此致

    Ganesh