This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:如何禁用 MISRA-C:2004检查并不显示与 MISRA-C:2004相关的警告

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/612001/ccs-ucd3138a-how-to-disable-misra-c-2004-checking-and-do-not-show-me-the-warning-related-to-misra-c-2004

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 人

我在 MISRA-C:2004中选择了"All"、 然后单击"Build Project"。 它显示了100个警告。 然后、我在  MISRA-C:2004中选择了"None"、 并再次构建项目。 为什么它仍然向我显示这些 MISRA-C:2004警告? 如何禁用 MISRA-C:2004检查而不显示与 MISRA-C:2004相关的警告?

期待您的回复。

黄达纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    您的屏幕截图未显示。 此外、我无法重现此问题。 如果我启用 所有 MISRA 选项、然后选择、MISRA 检查将不会按照预期第二次完成。  

    您使用的是哪个版本的 CCS 和编译器工具? 是否可以再次尝试附加屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、

    感谢您的回复。
    在我从工作流程中删除项目并重新导入后、这个问题没有出现。 我不知道为什么这起作用。 无论如何、问题已解决。 非常感谢你的帮助。

    此致
    黄达纳