请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我是 ARM 的初学者。
我有 Arduino 方面的经验。 不是专家级别、而是足够的能力、能够做我想象的任何事情。
我制作了一款采用 Arduino mini、mpu6050、ssd1306 OLED 和 HC-06蓝牙模块的器件、
现在、我必须使用 cc2640制造相同的器件、而不是 Arduino 和 HC-06。
我认为它与 Arduino 类似、但它不是。
我使用 Blink 示例启动 Arduino、并且有很多示例和材料可供我使用。
我通过复制开放源代码并自行应用这些源代码了解了许多内容。
另一方面、cc2640、我不知道从哪里开始。
我想有些方法、但我不知道它们在哪里。
我已了解 I2C 和蓝牙的相关知识。
如何从 cc2640 launchpad 开始、以及我正在进行的项目?