This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:CCS 更新至 v7.2

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611506/ccs-tms320c6748-ccs-update-to-v7-2

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

下载 CCS 页面的 Code Composer Studio 版本7下载区域指示版本7.2将作为更新提供。

  • 更新状态:此版本将作为更新提供。

这是否意味着它将在某个时候可用、或者现在是否可用?  

我当前安装了版本7.1.0.00016、但无法通过帮助获得更新->检查更新"或帮助->安装新软件..."获取更新 然后选择"Code Composer Studio v7 Updates"下拉菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!
    很抱歉、7.2增量更新的可用性延迟。 应在一天结束时提供。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您提供的信息、但我目前仍无法获得7.2更新。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    更新应处于活动状态。 我在 CCSv7.1.0安装中看到它。 运行更新管理器时是否未看到此选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt -您使用的是什么主机操作系统? 我想知道该更新仅针对 Windows 发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我使用的是 Windows。  当我检查更新时、这就是我得到的结果。

    如果我单击"可用软件站点"链接、则会显示已启用 Code Composer Studio v7更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您过去是否使用 Update Manager 成功找到并更新了其他组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、自动更新在我发布此内容之前的一天找到了一些内容、并且我能够安装它。  当时我意识到 v7.2应该可用、但我看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    我认为我已经确定了这个问题。 目前正在调查。 由此给您带来的不便、我们深表歉意

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在应该解决这个问题。 可以再试一次吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    此更新找到了 v7.2,我成功安装了它。  谢谢。

    Matt