This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:macOS 主机支持 CCSv7 -适用于 MacOS 的 CCS7是否支持 J-Link?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC2640R2F, SEGGER, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611988/ccs-ccstudio-macos-host-support-ccsv7---does-does-ccs7-for-macos-support-j-link

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC3200TM4C123SEGGERMSP-FET430UIFMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我购买了新的 MacBook Pro-2016、我计划安装 CCS7、以便与使用 TM4C123、MSP432、 CC2640R2F 和 CC3200 MCU 的项目配合使用。

顺便说一下、从"J-Link-支持的器件";

TM4C123XXXXX

MSP432P4XXX

CC26XXXXX

CC3200

都列在列表中。


我搜索了 TI 的 Wiki 页面。

 支持 J-Link 仿真器: 现在 CCSv7安装包附带了 SEGGER 集成功能。 默认情况下不安装此功能、在安装过程中需要检查此功能。

MacOS 主机支持 CCSv7、支持的调试探针

MSP-FET430UIF
MSP-FET
ICDI
XDS100v1/XDS100v2/XDS100v3
XDS110
XDS200/XDS220

Hmm、Wiki 页面中未指定 J-Link。

我有 J-Link Edu 和 J-Link Plus。 是否支持这些调试探针?

由于它们未写入 Wiki 页面、因此我想进行双击。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    它受支持。 我已检查 MacBook 和 J-Link 支持是否存在。 需要更新 Wiki。

    谢谢
    Ki