This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432实时变量监控不足

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611048/ccs-msp432p401r-msp432-insufficient-real-time-variable-monitoring

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我对可变实时监控有疑问。 我需要监控随频率1000Hz 及更高而变化的变量、但 CCS 中的 Graph 工具还不够、因为我可以在 Debug Preferences Settings -> Continuous refresh interval 中进行更改、仅在100毫秒内完成。  TI 是否有类似于 Freescale Semiconductors 的 FreeMaster?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的帖子已移至 CCS 论坛 、因为我认为他们应该能够为您提供所需的信息。

     此致、

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    我不确定我们是否能根据您的要求提供良好的解决方案... 您将什么调试探针与 MSP432目标搭配使用?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Martin Sumi"]我需要监视随频率1000Hz 及更高变化的变量 MSP432P401R 中的 Cortex-M4F 支持 通过 SWO 跟踪传输类型进行数据变量跟踪。 您需要支持 SWO 跟踪的调试探针;XDS110或 XDS200。

    我尚未直接测量数据变量跟踪的工作速率。 然而 、通过 SWO 跟踪对 PC 计数器进行采样的统计函数分析配置可在48MHz CPU 频率下每1084个时钟对 PC 进行一次采样、采样频率为44820Hz。

    因此、如果您有一个32位变量以1000Hz 的频率进行监控、我认为 数据变量跟踪将能够跟上。

    有关   Cortex-M 器件中可用的跟踪的更多信息,请参阅跟踪分析器用户指南 SPRUHM7B。