This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2311:无法在小型存储器模型中构建 MSP430 CCS 工程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611592/compiler-msp430fr2311-unable-to-build-msp430-ccs-project-in-small-memory-model

器件型号:MSP430FR2311

工具/软件:TI C/C++编译器

由于某种原因、我无法在小内存模型中构建项目。 我正在努力构建一个尽可能小的项目、我的团队注意到、在使用大内存模型(默认)的非常小的器件上、将会使用几个字节。 我尝试将其中一个代码示例编译为小内存模型、但 CCS 无法创建自动库。 我已附加构建日志。 我今天早些时候尝试过这种方法、发现我不是在最新的 CCS 上、因此我安装了所有可用的更新。 我现在位于 CCSv7.2和 MSP430编译器 v17.6.0.0上。  我团队的其他成员似乎能够构建小型内存模型。  任何想法?e2e.ti.com/.../7610.buildlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您正遇到 与本论坛主题中讨论的问题相同的问题。  它包含一个权变措施。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    我不认为我的问题就是这样。 当选择较大的内存模型时、我可以很好地构建项目。 故障情况和通过情况的 makefile 之间的唯一区别是工具调用部分中的--code_model=small 或--code_model=large 选项。 我已附加 makefile 以供参考。
    e2e.ti.com/.../large_5F00_make.txte2e.ti.com/.../small_5F00_make.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大型模型构建是否不需要从头开始构建新的 RTS 库、而是使用编译器随附的 RTS 库?  如果是、这与我之前的解释是一致的。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乔治

    我看到您现在所说的内容。 看起来我看到的 makefile 错误。 我查看的是项目 makefile、而不是库 makefile。 这解决了我的问题。 我想我们还需要添加 MSP430代码生成工具来进行此修复。