工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
我想对包含我的代码的静态库 my.lib 进行标识。 我的代码从 a.lib 和 b.lib 中调用了一些函数。 是否仍有方法来 bulid my.lib、并在其中加入我的代码和 a.lib、b.lib? 当我需要在其他项目中调用我的代码时、我只需单击以链接 my.lib。
我的工具是 Code Composer Studio 7.2.0。
谢谢!
七
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
我想对包含我的代码的静态库 my.lib 进行标识。 我的代码从 a.lib 和 b.lib 中调用了一些函数。 是否仍有方法来 bulid my.lib、并在其中加入我的代码和 a.lib、b.lib? 当我需要在其他项目中调用我的代码时、我只需单击以链接 my.lib。
我的工具是 Code Composer Studio 7.2.0。
谢谢!
七
[引用 user="MR 7"]我能否找到一种方法来构建另一个库、其中包括 my.lib、a.lib、b.lib?
您不会说您使用的是哪个 CPU 系列。 现在、我假设它是一个 ARM 器件。 我在下面的示例中使用 ARM 工具集命令。
在空目录中运行与这些命令类似的命令。
% armar -x /path1/TO/MyLib.lib % armar -x /path2/TO/a.lib % armar -x /path3/TO/b.lib % armar -r top_level.lib *。obj
前三条命令将这些库的内容解压到当前目录中。 最后一个命令创建一个名为 TOP_LEVEL.lib 的新库、其中包含所有这些目标文件。
归档器记录在工具集的汇编语言工具手册中。 此页面 包含所有这些手册的链接。
谢谢、此致、
乔治