This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8305EVM:构建 Motorware 项目问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611303/ccs-boostxl-drv8305evm-building-motorware-project-issues

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 proj_lab02b 使电机旋转、然后我遇到了一些无法解决的问题。  因此、我清理所有内容并重新安装 CCS 和 Motorware。  现在、我无法生成相同的代码。  非常令人沮丧。  我的项目配置是 AcitvE-Flash。  但项目文件夹中有很多 RAM 资源。  如果我现在在 RAM 或闪存中运行它、我并不在乎、只是想让它运行。  我按照用于 JTAG 调试的入门指南(S1开-开)和用于 nFault 引脚报告的 S$ tro 关中的说明来设置28027F 电路板开关。

我尝试将电路板配置切换到 RAM、但不知道如何执行此操作。  我想我是第一次在闪存中运行它、但可以记住我是如何关闭所有 RAM 问题的。  在我的尝试中、我还删除了 F28-27F.cmd 文件。

当我第一次尝试编译工程时、遇到10099-D 内存空间不足类型错误、我想是的、它正在尝试在闪存设置上进行 RAM 安装。  因此、我尝试在不包括28-27_RAM_lnk.cmd 文件的情况下进行构建。  但是、我得到了10010错误和10234-D 未解析符号。

您可能会在这里告诉我不太了解。   我认为这些项目都是设置好的、因此可以直接运行。  令人沮丧。

任何帮助/建议都是有用的。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您能否澄清一下导入实验项目的 Motorware 版本以及用于编译的 CCS 版本?

    我假设您正在从目录\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\cc5导入 proj_lab02b。  
    如果这不是正确的、请告知我们它是哪一个。

    我刚刚从该目录中将 proj_lab02b 导入到 CCS 7.2中、并且能够在不进行任何更改的情况下成功构建"闪存"构建配置。 我在下面附上了我的构建日志、以防它有助于将它与您的构建进行比较。

    我 使用的是 Motorware 版本1.01.00.17。 我看到有一个版本18、我还没有尝试过。  

    您能否再次尝试将项目重新导入到新的工作区中、看看这是否有帮助?  

    e2e.ti.com/.../proj_5F00_lab02b_5F00_buildlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、您好!

    感谢您回答我的问题。 我运行的是 CCS 7.0.0043 (我运行的是 CCS 7.2、但返回到7.0以尝试解决我的问题)。 我运行的是 Motorware 1.01.00.18。 我已卸载该软件并重新安装了1.01.00.17。 我将项目加载到了新的工作区中、并且根据您的经验、我能够顺利地构建项目。 我想 motorware 1.01.00.18的更新会给这个项目带来一些问题。

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您发布此更新、很高兴听到 Motorware 17为您提供了实用工具。

    我刚刚安装了 Motorware 1.01.00.18、并将 proj_lab02b 导入到 CCS 7.2中、并且这个构建也没有错误。  我不确定如何操作、但您的工程似乎以某种方式被修改或损坏、从而导致编译错误。 不过、我可以向您保证两个版本的 Motorware 中的开箱即用项目都可以正常运行。