This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:连接到目标的 ERROR-1135@0x0

Guru**** 2533670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/607481/ccs-launchxl-f28027f-error-1135-0x0-connecting-to-the-target

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试在电路板上下载代码时、屏幕显示以下错误

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包6.0.628.3)

问题可能出在哪呢? 重置无法解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    您能否检查启动开关上的所有3个开关是否都处于打开位置?  打开位置时、开关将向 USB 连接器移动。

    如果是这种情况、您可以尝试在 CCS 中打开.ccxml 文件。  它可能位于工程的根目录或\targetconfigs 子文件夹中。  打开后、单击"Text connection"按钮。  运行后、请将输出发布到此线程。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我已经测试了连接、以下是测试结果:

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\RAPHAE~1.van\AppData\Local\TEXASI~1\
       CCS\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2017年23日"。
    库构建时间为'19:37:36'。
    库软件包版本为'6.0.628.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    与目标的通信显示错误。 我尝试了第二块电路板、这运行正常。

    我的第一块电路板可能出现什么问题?

    这是测试的输出:

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\RAPHAE~1.van\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ti\1\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    库构建日期为"2017年23日"。
    库构建时间为'19:37:36'。
    库软件包版本为'6.0.628.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的描述与下一页的第5.13节匹配-请特别注意有关隔离 JTAG 的注释。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔