Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
根据 TI-RTOS 在线文档:"如果您使用 Code Composer Studio (CCS)、则可以在 CCS App Center 中安装 TI-RTOS。"
我使用的是 CCS 7.2。 我一直在使用 SYS/BIOS (6.50.01.12)和 XDCtools 版本3.50.2.20。
我的应用中心在"Code Composer Studio Add-Ons"下指示:"对于 TI-RTOS 和其他软件包、请使用 Resource Explorer。"
在论坛上、我被建议使用 Resource Explorer Classic 来获取特定 EVM 的示例。 这一点非常有用、我已经能够构建和测试各种 SYS/BIOS 示例。 但是、我在 Resource Explorer 下或经典版本下找不到 TI-RTOS 的任何位置。 在新的 Resource Explore 下、我只能看到用于 MSP430、CC2650和 TivaC 的 TI-RTOS。 没有什么适合 Keystone 的。
当我最初为我的 EVM 设置 CCS 时、我安装了用于 Windows 主机的 K2H/K2K RTOS SDK 安装程序(从这里:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)。
我承认在 SYS/BIOS 和 TI-RTOS 之间更改术语时有些困惑、因为它与我的 EVM 和 CCS 相关。 TI-RTOS UG 似乎非常清楚、SYS/BIOS 是整个 TI-RTOS 的内核组件。 由于我的解决方案需要完整的操作系统功能、如 TCP/IP 网络、USB、PCIe 和 FATF、我认为我需要安装完整的 TI-RTOS。 但在 EVM 数据表上[http://www.ti.com/product/66AK2H12]TI-RTOS 未列为受支持的操作系统。 SYS/BIOS 是。 因此、我愿意接受教育。
Mike