This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:在 CCS 7.1.0中设置 PC 跟踪分析器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611106/ccs-tmdslcdk138-pc-trace-analyzer-setup-in-ccs-7-1-0

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在 CCS 5.3.0中使用跟踪分析器和 ETB 作为接收器、它非常适合我的需求。 我最近移动到 CCS 7.1.0、发现跟踪控制已作为 PC 跟踪移至硬件跟踪分析器下。 当我将接收器设置为 ETB 并开始跟踪时、它以错误"无法在 ARM9_0上运行分析器"结束。 原因:无法获取锁定状态寄存器 ID。" 我已确保连接了 ETB 内核。 请求您帮助解决此问题。  

处理器:OMAP-L138

仿真器:XDS200 USB 仿真器。

谢谢、

Chathanya。