请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我在外部文件中声明了一个结构、该结构通过 Properties -> CCS Build -> ARM Compiler -> Include Options 指向工作区变量包含在工程中。
由于某种原因、CCS 无法识别最近添加到结构中的新元素。 它可以编译、但不会使用通常用于结构元素的蓝色代码格式化条目、也不会在键入点后在选择弹出窗口中显示这些元素。 这是结构定义视图:
在上图中、两个新元素不会显示在弹出选择窗口中。 这是在清除、重建、重新启动 CCS 等之后...
如果我按住 CONTROL 并单击结构类型以查看定义、它会要求我选择我想要的"列表中的元素"、但这两个元素都指向同一个文件:
如何确定这两条路径的添加位置? 我没有特意在同一位置添加第二条路径、只要我能告诉... 如何使编辑器/环境识别新结构?
此致
布鲁诺