This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:非 CCS 示例:如何构建

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611529/ccs-cc2640r2f-nnon-ccs-examples-how-to-build

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我现在用在构建 CCS 示例中、但我看到了一些具有不同格式的示例。

包含 makefile 的单个目录。 它们都会在 make 文件中引发错误。 如何构建它?

ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06\examples\TI\CC2650DK_4XS\pinShutdown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    您是否已阅读 TI-RTOS 入门指南中的第3.1.2节"创建通过命令行编译的示例"。 我们已经提供了示例、但这展示了如何生成和构建示例。 您可能需要更改顶级 tirtos.mak (例如编译器位置)。

    构建示例时、可能还需要更改特定于电路板的示例中的 makedef 文件(例如、再次更改编译器位置)。

    是否可以包括您遇到的错误?

    您使用的是 CC2650还是 CC2640R2?

    Todd