This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:对 TM4C123GH6PZ 进行编程时出现问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611026/ccs-tm4c123gh6pm-problem-while-programming-tm4c123gh6pz

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

1)我在工作区中添加示例项目时遇到以下错误。 该添加仅在闪烁情况下成功。

错误:导入项目" hello"失败 、因为其编译器定义不可用。

我还多次尝试重新安装它。 请解决此问题。

2) 2)在编译示例代码时、我还会遇到以下错误

错误1965:无法打开 sourcefile "inc/tm4c123ghp6.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS、以及您从哪个版本的 TivaWare 导入示例?

    Nikhil lamba 说:
    错误:导入项目" hello"失败 ,因为其编译器定义不可用。

    此页介绍了此类错误的原因以及解决方法

    [引用 user="Nikhil lamba"]错误1965:无法打开 sourcefile "inc/tm4c123gh6pm.h"[/quot]

    该工程缺少 TivaWare 主安装文件夹的编译器包含路径。 要解决该错误,可以进入“项目属性”->“生成”->“编译器”->“包含选项”,然后在--include_options 下,单击+号并添加 TivaWare 根目录的路径。 但是、如果工程导入正确、通常不需要执行此操作、因为工程中应已设置了正确的路径。


    我建议安装最新版本的 CCS v7.2 ( 在这里提供)和最新版本的 TivaWare (2.1.4.178)(在 这里提供)、然后将示例导入到新的工作区目录中。 请告诉我们这是否有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSV6.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 6.0非常旧、正如我在前一条消息中所指出的、请安装最新版本的 CCS v7.2和最新版本的 TivaWare (2.1.4.178)、然后在新的工作区目录中导入和编译示例。