This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/66AK2H12:编译器版本7.4.22发布日期

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608087/compiler-66ak2h12-compiler-version-7-4-22-release-date

器件型号:66AK2H12

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

根据该时间表,它应于30.6日获释

我们正在等待编译的关键修复程序、它应该位于该版本中

何时发布、页面上没有更新

Shiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于产品化问题、它会延迟。 一旦这些问题得到解决、就会立即发布该版本、预计现在将是任何一天、但我不知道具体情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    7.4.22预计将于7月发布。  我已将暂定公布日期更新至7月28日,但我们会尽量提早公布。  我们不知道有人在等待此版本中的关键错误修复--问题是什么?

    谢谢、

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们有一个随机编译、无法理解或修复。 在早期的主题 e2e.ti.com/.../2197412中 、有人指出版本7.4.22将有一个修复程序、可能会解决此问题
    此致
    Shiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试禁用并行编译。 如果这可以解决您的问题、您可能会遇到 CodeGen-2098的问题、这是您所怀疑的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.4.22版本现可从以下链接的编译器下载网站上获取。 它尚未作为 CCS 更新提供、应在第二天或第二天内提供。
    software-dl.ti.com/.../download.htm