This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C28346:Code Composer v7.1调试视图问题

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611206/ccs-tms320c28346-code-composer-v7-1-debug-perspective-problems

器件型号:TMS320C28346

工具/软件:Code Composer Studio

尝试在7.1版中进行调试有两个问题

我 需要更新 GEL 文件以设置调试配置、但当我获得"工具"菜单时、在调试视图中、GEL 文件菜单选项不可用。  由于我无法更新 GEL 文件、调试命令失败、因此无法加载程序。 下图显示了"Tools"菜单中的内容。 (具体问题是有代码要加载到外部存储器中、因此我需要为 XINTF6配置 GPIO)。  


对此的潜在权变措施仅用于在 CCS 上下文之外编辑 GEL 文件和/或在寄存器接口中手动配置 GPIO。  即使这些操作正常、我仍想知道导致 Tools 菜单不包含 GEL Files 和其他与调试相关的选择的根本问题是什么。

2. 我将为此项目自定义 GEL 文件、并希望将其作为项目文件的一部分提交。  我假设我需要修改调试配置来实现这一目的。  当我选择 Run->Debug Configurations 时,它不执行任何操作,或给出 Java 空指针异常。  (类似于 e2e.ti.com/.../606397)。

这两个问题似乎是相关的、但如果它们不是相关的、我会将其添加到两个帖子或将问题2移至现有帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事。 我忘记了说、我已经尝试 了 processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7中建议的重置调试视图和清理工程的选项 、但这些选项没有解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="DanGR]、但当我看到"Tools"菜单时、在调试视图中、GEL Files 菜单选项不可用

    请注意、该菜单项(以及其他调试器选项)在调试会话启动之前不可用。 您不必连接到目标、但需要成功启动调试会话。

    [报价用户="DanGr]下图显示了我在工具菜单中得到的结果。 [/报价]

    屏幕截图未显示、但如果您未启动调试会话、这将说明为何缺少该选项。 如果您确实启动了调试会话、请重新发布屏幕截图

    [引用用户="DanGr"]2.  我将为此项目自定义 GEL 文件、并希望将其作为项目文件的一部分提交。  我假设我需要修改调试配置来实现这一目的。  [/报价]

    实际上、GEL 文件由 目标配置 CCXML 文件引用

    [引用 USER="DanGr]当我选择 Run->Debug Configurations 时,它不执行任何操作,或者给出 Java 空指针异常。  (类似于 e2e.ti.com/.../606397).

    该消息是一个非常通用的消息、基本上类似于"出错了"。 它可以应用于无数种情况(您引用的链接未评级-它与 TI-RTOS CFG 文件有关)。 当您使用调试按钮旁边的下拉菜单时、它看起来是什么样子? 您是否看到列出了一些现有配置? 当您按此处的"Debug Configurations"菜单项时会发生什么情况?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复

    1. Ki: "请注意、该菜单项(以及其他调试器选项)在调试会话启动之前不可用。 您不必连接到目标、但需要成功启动调试会话。"

    Dan: 是的、我已经得出了同样的结论。  这会产生一点矛盾。  我尝试启动调试会话、但失败了、因为 GEL 文件有错误、因此需要转到 GEL 菜单项。  我通过直接在编辑器中访问 GEL 文件来解决此问题、但只能这样做、因为我对正确的 GEL 文件有更深入的了解。  如果我没有这方面的知识,那我就会被卡住了。

    2. 图片中的另一个尝试是:

    e2e.ti.com/.../V71ToolsNoGelOption.docx

    3.Ki : "实际上、GEL 文件被 目标配置 CCXML 文件引用"

    Dan 、好的。  我将确定指定它

    4. Ki: "该消息是一个非常通用的消息,基本上类似于"出错了"。 它可以应用于无数种情况(您引用的链接未评级-它与 TI-RTOS CFG 文件有关)。 当您使用调试按钮旁边的下拉菜单时、它看起来是什么样子? 您是否看到列出了一些现有配置? 按下"Debug Configurations"菜单项时会发生什么情况?"

    当我从该菜单中选择"Debug Configurations"时、我会遇到相同的问题(没有发生任何情况、或者我得到了零点异常)。  这是屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../V71DebugMenu.docx

    在实施了变通办法以便调试完成后、我在选择"Debug Configurations"时仍然没有任何结果。