工具/软件:Code Composer Studio
简单... 主题行。
我正在使用 CCS 6.2、设置为 GNU c4.9.3 Linaro。 (我已经在 TI 编译器上烧毁了自己,我想我会尝试这个...)
我正在尝试链接库、但链接器显示无法定位...
在项目设置的 GNU 连接器|库下 、我添加了搜索路径
"C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\NDK_2_25_00_09\packages/ti\NDK\netctrl\lib"
和库
"netctrl_min_ipv1.am4fg"
但链接器报告"找不到-lnetctrl_min_ipv1.am4fg"
在世界其他地方、GCC/GGNU 构建工具忽略前导"lib"和后缀".a"。 但在 TI 世界中、这些库没有前缀或后缀。
我可以在 linker.cmd 脚本中看到库列表,但这些库在"input(...) "块。 因此、有些东西在某个地方创建此列表、因为它是自动生成的、而另一些地方则将库名称修改为链接器理解的内容。
让 GNU 连接器正确链接这些库的秘诀是什么?
谢谢。
-CSW