This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:Windows XP 中未检测到 XDS560v2调试器、7、8、10

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610062/ccs-66ak2e05-xds560v2-debugger-is-not-detected-in-windows-xp-7-8-10

器件型号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我们正在尝试将 Spectrum Digital XDS560v2调试器与安装了 CCSv6.2的 PC 相连。  

但是、调试器的 USB 连接每次都以"找不到器件描述符"结尾。 我们已尝试在线下载驱动程序、但没有任何工作。  

我尝试将 XDS560v2调试器连接到 Windows XP、7、8和10。 但问题始终相同。  

有人会告诉我们为什么会发生这种情况以及我们如何解决这一问题吗?  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    我以前没有看到过此错误信息、但控制面板到底显示了什么? 您可以附加屏幕截图吗?

    此外、您还可以通过指向下面显示的 Spectrum Digital 安装目录并使用管理员权限运行 DPInst.exe 来尝试重新安装驱动程序。

    C:\Program Files (x86)\SpectrumDigital\Emulation \Drivers\AMD64

    驱动程序出现故障的另两个可能原因可能是 Antivirus /防火墙软件导致设备驱动程序实例化的干扰,或者您的系统安装在虚拟机中。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过 这个-

    "此外、您可以通过指向下面显示的 Spectrum Digital 安装目录并使用管理员权限运行 DPInst.exe 来尝试重新安装驱动程序。  

    C:\Program Files (x86)\SpectrumDigital\Emulation \Drivers\AMD64"

    但这也没有帮助。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tarang、

    感谢您发送屏幕截图。 "设备描述符请求失败"错误似乎在互联网上很常见、 但是、如果您在多个操作系统中测试了相同的调试探针、我可以排除操作系统本身的任何问题-除非所有安装都有我在上一帖子(Antivirus、VM)中提到的其他常见原因。

    如果您不使用该器件、调试探针的 USB 接口可能会损坏。 如果您的型号具有如下以太网接口、我会尝试使用该接口(我有一个相同的接口、仅通过以太网连接)。

    www.ti.com/.../tmdsemu560v2stm-ue

    文档中提供了配置此探针的说明 位于:

    C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\spectd\docs\pdf

    如果此接口不起作用、我会联系您购买探头的经销商、并将其退回或维修。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael 、  

    由于此调试器在 Linux 环境中工作、我相信调试器和 USB 电缆没有问题。  

    以太网接口也无法与 Windows 配合使用。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们已经尝试了 Spectrum Digital XDS510调试器。 此调试器可用于 Windows、但对于 XDS560v2、它始终显示"器件描述符请求失败"。  

    您能否为 Windows 7、8和10提供 XDS560v2的器件驱动程序。

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rang、

    正如我之前提到的、似乎有些事情会阻止 XDS560v2器件驱动程序在您的 Windows 副本中正确实例化。 这使我相信,与 Windows 安装程序相同的操作会妨碍正常操作。 您能想到会导致这种情况的任何共同点吗?

    器件驱动程序随 CCS 一起安装在我上面提到的位置。

    除了尝试在您的系统中执行连接时检查任何错误之外、我对您的案例中可能发生的情况没有太多的想法。

    对于 USB、请尝试以下讨论中显示的实用程序。

    https://superuser.com/questions/1096887/where-can-i-find-logs-on-recent-usb-insertion-in-the-event-viewer 

    Spectrum Digital XDS560v2的 VID/PID 应为:

    此致、

    拉斐尔