This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:不要在连接时停止目标

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610736/ccs-do-not-halt-the-target-on-connect

主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

主机操作系统:Windows 7 64位、Service Pack 1
Code Composer Studio 版本:7.0.0.00043
芯片:TMS320F28075
调试探针:XDS200 USB

我  无法在不暂停的情况下连接到正在运行的目标。  
 未选中"Program/Memory Load Options"-> Connection Options ->"HALT the target on connect"。

如果有任何建议,我将不胜感激。

谢谢、

Mikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果查看目标配置(可能)使用的 f28075.gel 文件,并查看连接到目标时调用的 OnTargetConnect()回调函数,您将看到 GEL_Reset()在目标连接上被调用,除非目标处于实时模式。 无论您在"Program/Memory Load Options"中选择了哪一个选项、GEL_Reset()都将触发"Halt"。 要在不暂停的情况下连接到目标、我建议在发出目标连接之前启用实时模式:

    这将防止调用 GEL_Reset()。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。

    启用实时模式会在连接时导致以下错误:

    但是、我通过移除  GEL 文件中对 GEL_Reset()的调用、设法连接到目标而不停止目标。

    是否可以在不修改 GEL 文件的情况下进行连接?

    此致、

    Mikolaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的屏幕截图未发布。 可以再试一次吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何启动调试器? 您是否正在进行无工程调试会话或基于工程的调试会话(选择工程并按下"Debug"按钮)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我`m 一个无项目会话。 我右键单击目标配置->启动所选配置"、然后单击"Enable silicon real-time mode"、再单击"Connect"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题可能与以下帖子中的问题有关:
    e2e.ti.com/.../1461235

    有关解决方法、请参阅上述帖子下方的 Aarti 回复