This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CCS7:无索引器(首选项对话框中没有 C/C++菜单)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610694/ccs-cc3200-ccs7-no-indexer-and-no-c-c-menu-in-preferences-dialog

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

目前、我将 Code Composer 7.2用于 SimpleLink CC3200器件(TI v16.9.3.LTS 编译器)。 似乎没有索引器可用。 此外,正如看起来的那样,Window->Preferences 对话框中的整个“C/C++”部分丢失了,这是应该引用索引器的菜单部分,就像到目前为止我使用的其他基于 Eclipse 的 IDE 一样。 ;)

我还尝试了"首选项"对话框中的搜索字段、但"索引器"一词没有显示任何内容。

除此之外、IDE 似乎可以正常工作。 项目编译、调试调试调试等

我错过了什么吗? 安装时是否出现了问题? 我需要索引以便高效使用 IDE。是否有人可以告诉我如何获得它?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Cooler Typ]此外,正如看起来的那样,Window->Preferences 对话框中的整个“C/C++”部分都丢失了,这是应该引用索引器的菜单的一部分,就像到目前为止我使用的基于 Eclipse 的 IDE 一样。 ;)[/报价]

    在 CCS 中、C/C++部分默认处于隐藏状态。 要曝光该图像、请选择左下角的选项("显示高级设置")

    完成此操作后、将提供以下选项:

    默认情况下应启用索引器。 如果是这样、但您仍有问题、这些功能是否都不起作用(自动完成、跳转到声明/定义等)? 您是否尝试清理和重建索引缓存?


    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我不知道。
    索引器已经在工作、只有它不会解析各种链接。 这似乎取决于文件是如何包含在项目中的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接到工程的源文件或通过 include 搜索路径找到的头文件是否存在问题?