This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:在 Eclipse 中加载工程

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611134/ccs-awr1642-loading-a-project-in-eclipse

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试使用 Eclipse 运行 MMW 演示。 我可以成功启动目标配置、然后将其连接、但无法加载在编译工程后生成的文件。 我找不到我们通常在 CCS 中找到的"load"选项。 使用 Eclipse 加载文件的正确方法是什么?

 我已附上以下屏幕截图供参考

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎缺少顶部的主工具栏。 如果将鼠标悬停在顶部、则应显示 CCS 菜单。 然后按照下面的屏幕截图启用主工具栏:

    这将返回主工具栏、其中包含之前缺失的所有按钮。


    谢谢

    Ki