This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6746:IS CCS (6.2.0.0005)支持 C++(C++11)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610936/compiler-tms320c6746-is-ccs-6-2-0-0005-supports-c-c-11

器件型号:TMS320C6746

工具/软件:TI C/C++编译器

正在尝试在当前项目中添加.cpp 文件。 编译一个.cpp 文件时,CCS 显示命名空间错误(标识符“namepsace”未定义)。

Code Composer Studio -版本:6.2.0.00050已使用。  

 CCS (6.2.0.00050)是否完全支持 C++?

如果是,则需要在 CCS 中执行什么设置?  已经浏览"http://processors.wiki.ti.com/index.php/C%2B%2B_Support_in_TI_Compilers"。   

如果 C++支持部分为是,则表示它不支持哪个 C++语言功能  

它是否支持多继承、虚拟基类、名称空间、例外、模板、动态表单等功能