This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在 Code Composer Studio V6.2软件中实现代码覆盖和性能评测

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/611044/ccs-how-to-achive-code-coverage-and-profiling-in-code-composer-studio-v6-2-software

主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用适用于 MSP430微控制器的 Code Composer Studio V 6.2中的 GNU V6.2.1.16编译器来执行代码覆盖、但无法实现。 有人能不能建议要遵循的步骤来实现代码覆盖以及性能分析。

我正在使用 MSP-FET 仿真工具下载代码。 我们是否需要另一个(任何特定的?) 调试器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您在 MSP430上的选择有点有限。 有两种工具需要考虑。 第一个是配置文件时钟:

    processors.wiki.ti.com/.../Profile_clock_in_CCS

    请注意、启用时钟将使用断点资源。 由于 MSP430上只有有限数量的此类器件(我认为只有2个)、因此它会影响您的调试灵活性。 因此、启用时钟时请记住这一点。

    另一个工具是 EEM:

    dev.ti.com/.../

    这可以提供一些简单的跟踪功能。

    谢谢
    Ki