This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.2安装程序小工具错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610638/ccs-ccs-7-2-installer-widget-error

工具/软件:Code Composer Studio

你好。
我的安装程序有问题。 我无法安装 CCS 7.2、因为在编辑代理字段时存在"未知小工具"。

我使用的是 Windows 7 x64 Enterprise SP1
安装程序版本: CCS_setup_7.2.0.00013

错误消息:

未知小工具".wizard.steps.fInstallDirPane.clientarea.proxyframe.port"
未知小工具".wizard.steps.fInstallDirPane.clientarea.proxyframe.port"
执行
"小工具::cget $path $option"时
(步骤"条目::cget"行5)
从
"条目::cget .wizard.steps.fInstallDirPane.clientarea.proxyframe.port -state"内调用
("评估"正文行1)
从
"eval [linsert $larg 0 entry::$cmd $path]"内调用
(过程"条目::_path_command"第3行)
从
"条目::_path_command .wizard.steps.fInstallDirPane.clientarea.proxyframe.port $cmd $args"中调用
(步骤".wizard.steps.fInstallDirPane.clientarea.proxyframe.port"第1行)
从
"$w cget -state"内调用
(过程"TK:EntryButton1"第9行)
从
"TK::EntryButton1 .wizard.steps.fInstallDirPane.clientarea.proxyframe.port 286"中调用
(命令绑定到事件) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用网络安装程序? 如果是、您能否尝试使用离线安装程序并告知我们是否成功?
    您可以从 此处下载离线安装程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案:

    卸载 CCS 的所有安装并删除其包含所有数据的基本目录。 然后使用离线安装程序安装 CCS。
    在以前的版本上安装可能会导致问题、并且可能会失败。