This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:cc1310

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610650/ccs-launchxl-cc1310-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、这是 Kiran Kumar!

我使用 cc1310 Launch Pad 进行无线通信,当我将目标连接到 PC 时,我上载了代码到目标,然后在 CCS Studio 中打开了串行终端,它显示 com ...... 有时我从 PC 上移除目标并重新连接到 PC 后,它会显示 PC 中的端口,但在 CCS 串行终端中不会显示为什么????

是否有人可以建议我如何解决此问题?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解了这个问题。 我假设您在 CCS 中使用终端视图打开与您的 cc1310目标的串行连接。

    [引用 user="Kiran GUVVADA"]有时我从 PC 中删除目标并重新连接到 PC,它显示 PC 中的端口,但在 CCS 串行终端中不显示为什么????

    您是否正在讨论终端端口字段下拉菜单中的可用 COM 端口列表?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢...我