This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:Uniflash 复位问题、XDS110

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129CNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/608348/ccs-tmdsemu110-u-uniflash-reset-issue-xds110

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTM4C129CNCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我将 Uniflash GUI 和独立命令行工具与 XDS110调试探针和 TM4C129CNCPDT 芯片配合使用。 当我使用调试器和 Uniflash 将新固件刷写到电路板时、电路板在完成后不会复位。 我对 XDS200使用了相同的工作流程、下载完成后、电路板将复位并可继续。 但是、当我使用 CCS 进行调试时、闪存不是问题、电路板被复位并为运行代码做好准备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不一定能在我的环境中重现这种情况。 我正在使用连接到 XDS110的 TM4C1294 Launchpad、并且器件已正确复位-嗯、至少示例代码 USB_DEV_cserial 会在代码加载到目标后立即正确实例化 USB 接口、这表明它已正确复位并正在运行。

    在 Uniflash 接口中、我可以选择在程序加载到闪存集期间重置目标。

    示例代码是否会出现此问题?  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在加载的软件已通过 XDS200探针成功上传、并将在从电路板上拔下探针后正常工作、然后手动复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然有问题、可以使用 XDS200加载相同的代码、加载的代码板被复位、然后代码按预期运行。 当使用 XDS110时、代码被加载、然后在加载完成后挂起、只有当探针断开且按下硬件复位按钮时、代码才会运行。