This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:如果计算机连接了多个器件、您能否选择使用 unifalsh 命令行刷写哪个器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610378/ccs-cc2650-can-you-choose-which-device-to-flash-with-unifalsh-command-line-if-you-have-multiple-devices-attached-to-the-computer

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 Uniflash 命令行中、您可以选择连接多个器件时要刷写的器件吗?

谢谢

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您可以通过 XDS100或 XDS110的序列号来识别它。 然后、您可以在 CCXML 文件中指定要连接到的序列号。 我使用的是 UniFlash 4.2、您可以直接在 UniFlash 中执行此操作。 如果您使用的是4.1或更早版本、则需要在 CCS 中创建 CCXML 文件、然后将其传递给 UniFlash。

    本视频介绍如何设置 CCXML 以指定序列号。 在本视频中、它是为了让您可以连接到2个 XDS100v3板、但如果您连接了多个板并希望使用特定板、则同样的想法适用。
    www.youtube.com/watch

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了、感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我使用的是 XDS110和 Uniflash 4.2。 我在 uniflash GUI 中指定了 XDS110的序列号、并生成了随附的配置文件。 XDS110的序列号是 L3002752、但这不在配置文件中?

    e2e.ti.com/.../CC2650F128.txt

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在随附的文件中看到它: