This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:Windows 10上的编译错误。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610435/ccs-launchxl-cc2640r2-compilation-errors-on-windows-10

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   在使用 Windows 10计算机编译_apps 时、我很难使用 Code Composer Studio 7。  它在我的 Windows 7计算机上运行得非常完美。  我已经卸载了几次并清除了工作区。  我甚至在 Windows 7计算机上完全卸载了它、并在重新安装过程中通过示例项目构建使用问题步骤记录器、然后按照 Win10计算机上的步骤确保我没有遗漏任何内容。  对于我尝试在 BLE_SIMPLE 和 BLE5_SIMPLE 示例中编译的所有_APP 项目、问题仍然存在。)

有什么想法、什么设置不正确以及如何修复?  我注意到 Windows 10用户在论坛上提出的类似投诉。

我可以向您提供哪些有助于您诊断问题的信息?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    [引用 user="Mark Hughes"] 我在使用 Windows 10计算机编译_apps 时遇到困难。 [/报价]

    您到底看到了哪些问题? 请提供完整编译错误消息等

    [引用 user="Mark Hughes"]我注意到 Windows 10用户在论坛中提出的类似投诉。

    您能否提供其他类似投诉的链接?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、
    遗憾的是、误差并不一致。 在最新版本上:这是错误日志(ble5_host_test_cc2640r2lp_app)


    说明资源路径位置类型
    gmake:***[build-1184239105]错误2 ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake:***[C:/Users/mjhughes/workspace_v7/ble5_host_test_cc2640r2lp_app/TOOLS/src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ]错误2 ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.c' ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.h' ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1 ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.xdl' ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake[1]:***[Build-1184239105-InProce]错误1 ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    gmake[1]:***[ROM_SysBIOS.obj]错误128 ble5_host_test_cc2640r2lp_app C/C++问题
    xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:app_ble.cfg /ble5_host_test_rt_ccs_c+问题2640pruP

    我现在要研究其他链接--我没有提供它们,因为它们似乎没有提供任何解决方案。  我很快会回来的。

    以下 是一个示例:  

    请告诉我可以提供有关错误的其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的--所以我去寻找一种焦土方法,开始删除我机器上未使用的软件,我的想法让我震惊--也许有一些竞争对手的编译器。 因此、我使用哪个(http://ftp.gnu.org/gnu/which/) 在系统路径中查找其他两个编译器(make.exe 和 gmake.exe)。 我将文件名从*。exe 更改为*。bak、删除了工作区、然后重新导入了示例。 编译并刷写到电路板中。 它发挥了作用。 好消息!

    但这仍然留下了发生什么的问题。 如果我不得不猜测、我会说 CCS 可能调用了错误的编译器、而不是 XDCTools 中的编译器/旁边的编译器。 这也许是我在编译时遇到不同错误的原因。 我删除的其他程序之一也可能与它有关。 不知道。 希望它明天仍然可以正常工作。

    感谢 Ki 查看我的问题。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它正在工作!

    [引用 user="Mark Hughes"]如果我不得不猜测、我会说 CCS 可能调用了错误的编译器、而不是 XDCTools 中的编译器。

    这很有可能。 在路径上使用其他程序中的 gmake 并由 CCS 挑选错误的程序时、还有其他已知问题。 安装了 cygwin 的用户经常会遇到这种情况。

    感谢您的更新

    Ki