This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:SimpleLink CC13x0 SDK

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610289/ccs-launchxl-cc1350-simplelink-cc13x0-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何将 SimpleLink CC13x0 SDK 的最新版本安装到 CCS? 现在我使用的是1.30.00.06、但它显示了可用的较新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    打开 Resource Explorer

    单击顶部栏上的主页按钮

    然后向下滚动到 CC13xx SDK。  您可以单击下拉箭头以选择特定版本。  也可以将其更改为"最新"。  如果您选择了特定版本、则可以单击下载按钮进行安装。  如果选择"最新版本"、也可以执行相同的操作、Resource Explorer 将始终显示最新版本、并在尝试导入示例时提示您安装。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    谢谢!