主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRPFCKIT
请帮助、我在几天前刚购买了 TMDSEMU110-U、我无法使用 CCS 或 xdsdfu 来查找我的 TMDSEMU110-U 器件、
已尝试 xdsdfu.exe -e 找不到任何连接到 PC 的设备。
我想我不小心擦除了它的闪存。
是否有恢复的方法?
请帮助、谢谢、
Alvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请帮助、我在几天前刚购买了 TMDSEMU110-U、我无法使用 CCS 或 xdsdfu 来查找我的 TMDSEMU110-U 器件、
已尝试 xdsdfu.exe -e 找不到任何连接到 PC 的设备。
我想我不小心擦除了它的闪存。
是否有恢复的方法?
请帮助、谢谢、
Alvin
您好、Gautam、
是的、我已检查设备管理器。 设备管理器列表中未显示该信息。
我刚刚购买了此 XDS110调试探针、不到一周就拿到了。
我一开始就可以检测到它、所以我认为它与 USB 电缆和计算机没有任何关系、
但我在执行以下操作后无法再检测到它、
我有不同的方法来仿真 XDS110调试探针。使用 TMDSHVMTRPFCKIT 评估板、继续收到如下错误消息...
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
由于'-233'错误、我在 CCS 中尝试了变化设置、我找到了 CCS 中的'xdsdfu'命令行程序。
所以我转到命令行并使用'xdsdfu -?'命令进行检查、请参阅下图、
好的、要枚举已连接的器件、我需要使用'xdsdfu -e'、但分辨率的原因是、我认为它看起来像'-c'。
我认为这是一个选项'-c'、因此我输入了'xdsdfu -c'、命令 repse me 进入 DFU 模式、
因此、我毫无疑问地使用'xdsdfu -m'命令收听并进入 DFU 模式、然后进入该模式
'xdsdfu -c'。 但我想这就是问题发生的地方!!!
从 xdsdfu 帮助菜单中、应该没有'-c'选项、但'xdsdfu -c'实际上对我的 XDS110调试探针执行了一些操作。
我无法再检测到它、因为它已连接到我的笔记本电脑、我无法在设备管理器上看到它、并且无法使用'xdsdfu -e'命令进行枚举!
我认为该命令可能会擦除 XDS110调试探针上的固件程序。
我刚买了这个 XDS110调试探针、我想它现在被'xdsdfu'程序中的隐藏命令破坏了!!
是否有任何简单的恢复方法、如果有、请指导我解决它!
谢谢!
Alvin