This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法构建

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610256/ccs-unable-to-build

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS V7、当我尝试构建时、我无法构建它。我的构建选项未突出显示。当我尝试单击构建符号时、它不会在那里单击。

有人能帮我吗?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gannamraju Kumar 说:
    我的构建选项未突出显示。当我尝试单击构建符号时,它不会在那里单击。

    我不是很清楚问题是什么。 您能否添加您看到的任何错误的屏幕截图? 此外、CCS 编译控制台中的编译输出也会有所帮助。 是否可以将其复制/粘贴到文本文件并附加到此处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用的项目类型是什么? 显示的误差? 您是否有重点项目来启用构建? 您使用的确切版本是什么(您的帖子显示的是 CCSv7、但您的标签显示的是 CCSv6.2)?

    在您的帖子中、无法获得有关此级别详细信息可能发生的情况的任何提示。 我建议查看:
    e2e.ti.com/.../3131

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了问题、我的项目文件链接不正确。感谢您的回复。