This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:Code Composer Studio 是否与 NVIDIA DrivePX 兼容?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610444/ccs-awr1642-is-code-composer-studio-compatible-with-nvidia-drivepx

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我只是想知道 Code Composer Studio 是否与基于  一个或两  个 Tegra X2 SoC 的 NVIDIA DrivePX 2兼容、其中每个 SoC 包含2个 Denver 内核、4个 ARM A57内核和 Pascal 系列的 GPU。

CCS 是否与 ARM 处理器兼容? 如果没有、我可以使用任何其他替代方法来实现 AWR1642的 MMW 演示?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >> CCS 是否与 ARM 处理器兼容?
    CCS 与 ARM 内核完全兼容、其低级调试器环境(基于 JTAG)仅与 TI 器件上的 ARM 内核兼容。

    但是、CCS 基于开源 Eclipse / CDT 环境、因此 CDT 的开源调试组件与市场上任何可用的开源调试器(GDB、OpenOCD 等)兼容。 如果您的处理器支持该处理器、则您可能会尝试使用 AWR1642和 Nvidia 设置混合环境。 我们没有支持该组合的说明。

    此致、
    拉斐尔