This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CCS

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610385/ccs-tm4c1294ncpdt-ccs

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

感谢您的帮助

以前我使用的是 ccs7、我不知道编译 XDC erroe 时突然失败了。所以我再次安装最新版本、现在我遇到了以下问题  

RTSC GUI 未打开、但创建.cfg 文件我需要 GUI 进行配置、请立即帮助我进行配置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在 CCS 的 Project Explorer 视图中右键点击.cfg 文件。 选择 Open with -> XGCONF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢