This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713B:TMS320C6713从 DSP 下载输出文件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610021/compiler-tms320c6713b-tms320c6713-download-out-file-from-the-dsp

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我将 DSP TMS320C6713与 Code Composer Studio 3.3配合使用。

在开始加载程序之前、我需要从 DSP 下载输出文件。

请告诉我如何从 DSP 处理器下载输出文件?

谢谢!

此致。

Leschonok Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。 我希望您能在这里和 TI.com 文档中找到许多好的答案。 请务必在此处搜索有用信息、并在此处搜索、以浏览其他人可能针对类似主题提出的问题。

    虽然我通常能够弄清楚问题是什么、但一点也不清楚你要做什么。 由于您使用的是这种旧(但有用)的 DSP 和非常旧的 CCS 版本、因此您可能会学习使用 DSP 和工具。 您对文件输出和加载程序的基本问题也会给您留下这样的印象。

    我最适合您的建议是在 TI.com 上搜索"C6713技术讲座"(无引号)、以查找 C6x1x 嵌入式处理器技术讲座 Wiki 页面。 您可以在此处下载 C6000集成技术讲座(IW6000)学生指南和实验。 浏览学员指南、了解所有工具如何协同工作、您将了解如何创建.out 文件以及如何将这些文件加载到 DSP 上。 当然、我假设您使用的是 DSK6713电路板。

    您可能有更好的教学材料、我不会感到意外。

    在您了解 TI DSP 和工具时获得最佳成功。 请注意、我们的处理器更新了、CCS 版本更新了、论坛上对此提供了更积极的支持。 但我们确实会遇到有关 C6713和 CCSv3.3的问题。 在论坛中搜索这些术语可能会找到一些有用的主题供您阅读。

    此致、
    RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    下午好。

    我不使用 DSK6713板。 我使用的是 DSP TMS320C6713、它内置于我们公司制造的电路板中。 电路板正常工作、在 DSP C6713中有一个程序可以工作。
    在 DSP C6713中编写程序之前、我需要复制旧程序、以便能够恢复以前的程序。
    我查看了您向我推荐 的文件 processors.wiki.ti.com/.../Projects_and_Build_Handbook_for_CCS
    但我没有找到有关如何从运行 DSP C6713复制程序的信息。
    请告诉我如何将工作程序从 DSP C6713复制到 CCS 3.3软件环境。

    祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、

    我的猜测都是错误的、尽管我很惊讶答案不在课程材料中。

    DSP 在器件中没有任何非易失性存储器、因此您可能会询问如何下载电路板上外部闪存的内容。 如果是这种情况、您将使用 Memory Save 命令。 我没有安装 CCSv3.3、因此无法告诉您找到并使用它的确切方法、但我本以为课程材料中提到了它、很抱歉、它没有。

    我将要求主持人将您的主题从 C67x 单核论坛移至 CCS 论坛、他们可能会在其中有人可以帮助您处理 CCSv3.3命令。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正如 Randy 提到的、您可能需要一种二进制存储器保存命令。 遗憾的是、CCSv3没有此类命令。 但是,您可以保存为文本 dat 文件格式(文件->数据->保存)。 然后您可以手动将该 dat 文件转换为二进制文件(通过脚本等)。

    我们添加了从 CCSv4开始的二进制保存。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我的错误是、在 CCSv3中、还有一个选项可以另存为 COFF 二进制格式(有关更多详细信息、请参阅 CCS 帮助内容(Help -> Contents))

    谢谢
    Ki