This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:读取"TI 仿真器软件包6.0.14.5版或更高版本"

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610338/ccs-tmdsemu110-u-reading-ti-emulators-package-version-6-0-14-5-or-newer

器件型号:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在阅读 wiki:XDS110 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS110#Updating_the_XDS110_Firmware

然后,如何阅读或确保“TI 仿真器软件包版本6.0.14.5或更高版本”?

 CCS 菜单栏[help]>>的某个分支是否存在 ?   我有一些候选人、如下所示...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    您使用的是哪个版本的 CCS?  TI 仿真器软件包的最新版本应为6.0.628.3。  如果运行“帮助”->“检查更新”,会发生什么情况?  在任何情况下、为了更新110固件、应该可以安装任何6.0.628.1软件包。  您能否发布可用软件站点的屏幕截图(如下示例)。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    感谢您的回复、但我的观点不是更新、而是只是阅读而已。 我需要向我的客户报告这一点。
    如何阅读?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、

    我误解了"阅读"TI 仿真器软件包6.0.14.5版或更高版本"的含义。  您是否只是尝试验证已安装的版本是否大于6.0.14.5?  如果是这样,您可以打开帮助->安装新软件,然后选择“What is already installed?” 超链接。  这将向您显示 TI 仿真器的安装版本。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    再次感谢你。 我可以这样做、我可以将其告诉我的客户。
    请原谅我的问题令人困惑。