This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:无法包含<ti/devices/DeviceFamily.h>

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/610310/ccs-launchxl-cc1350-unable-to-include-ti-devices-devicefamily-h

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚安装了 SimpleLink CC13x0 - v1.40.00.10 SDK、 之前使用的是1.3。 在新 SDK 中、我遇到无法包含的错误  。 请帮我解决这个问题

此致

Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我解决了这个问题。 该项目使用旧的 tirtos_builds、因此我更改了工作区并使用了新的 tirtos_builds。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brijesh、

    有关在 Resource Explorer 中使用多个 SDK 版本的一些文章和视频。

    它们位于以下位置:

    每个工作区一个 SDK 版本运行良好、但如果需要、可以在同一工作区中有多个 SDK 版本。

    此致、

    John